您好!
同步两个 ads131m08时遇到问题。 每个器件本身都能完美工作、即使两个器件都已连接、我仍然可以与每个 ADC 进行通信(设置寄存器等)、没有问题。
我已经尝试在1和2047时钟周期之间对 SYNC/RESET 引脚进行脉冲处理。 低脉冲宽度的持续时间大约为 8.19MHz MCLKIN 的15个时钟周期。 DRDY 引脚上的信号不是我所期望的。
我还尝试 在执行同步/复位脉冲后立即读取状态寄存器:F_RESync 位,并且 我正在读取 0 [无重新同步]。
为了增加混乱、我只能同步一次。 当我关闭 MLCK 时、当我将其重新打开时、我惊讶地发现 DRDY 采用默认4kSPS 脉冲。 但是、当我尝试重新创建时(停止时钟并再次打开时)、我无法再重新创建它。