This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R CMRR 改进

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992630/ads1298r-ads1298r-cmrr-improve

器件型号:ADS1298R

您好!

我们希望通过使用输入多路复用器(重新路由右腿驱动信号)(如数据表中所述(9.3.1.7 ECG 专用功能))来改善 CMRR。

当我们参考"使用右腿驱动放大器改善共模抑制-应用报告"文档时、 在提到第5节(RLD 部分中的关断检测的影响)时、建议在 PGA 输出共模平均点和 RLD 放大器的反相输入端子之间连接一个开关、以配置这种情况。 我在此附上了此页面图像。

根据数据表、PGA 输出共模平均点是芯片内部的一个点、RLD 邀请点在 PCB 上具有引脚连接。 方框图显示 PGA 输出和 RLD 反相输入具有公共连接。 此处还有随附的方框图图像。

我们有以下问题,请提供适当的解决办法。

在哪里可以连接交换机?
如果我们在下面提到的图像之间连接一个开关(位于 RLDINV 引脚和1Mohm 电阻器之间)。 工作正常吗?
此开关有助于在开/关条件下验证导联脱落检测。 我是对的吗?
如果我们使用输入多路复用器技术来改善 CMRR、它是否会影响患者的泄漏和除颤?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您发帖。 我们将对此进行研究并返回给您。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    任何更新...

    我们热切期待着作出反应。  

    此致、

    Ravi Chaudhari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    对您的问题迟迟未得到答复表示歉意。  

    您展示的两个图都不是使用内部 RLD 放大器确保 RLD 反馈环路在导联脱落期间正常工作的解决方案。 想法是在系统检测到导联脱落情况时进行;系统应通过打开该特定通道的 RLD_SENSP 和 RLD_SENSN 开关来断开共模感应与 RLD 反馈路径的连接。 这样做将有助于确保 RLD 反馈回路为病人身体提供正确的偏置电势。

    谢谢

    -TC