This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:如何使 ADC12DJ3200始终保持采样?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990693/adc12dj3200-how-to-make-adc12dj3200-keep-sampling-all-the-time

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、支持团队成员、

现在、我在 JMODE16上工作了 ADC12DJ3200、

我发现只有我启动 SYNC_SE 事件(将 SYNC_SE 置为有效并将 SYNC_SE 置为无效)、然后 DATA_VALID 信号从0变为1、我将获得样本数据、如下所示:

然后、如果我将触发条件设置为 DATA_VALID = X (无论为0还是1)、那么对于采样数据、我始终得到0x0、且 DATA_VALID = 0。 就像这样:

如何使 ADC12DJ3200始终保持采样?

此致

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我将与团队进行核实、并尽快与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如果我理解正确、请告诉我:
    1>您使用 SYNC 信号初始化链路、并且在 ILA 捕捉中获得有效数据(ILA 在数据有效时被触发)。

    2>现在,您在此之后再次捕获 ILA (同步没有更改或任何进一步的重置),并且现在数据无效

    如果是这种情况、IP 中的缓冲区可能会溢出。 您可以确认溢出信号的状态吗?

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    由于您在2周内未回复、我们将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请创建新主题。

    此致