This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56evm

Guru**** 2813425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990964/tsw14j56evm-tsw14j56evm

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

我有两个问题:-

1) 1)如果我需要两个或多个 TSW14J56evms 来并行运行、我是否只需要在 HSDC 软件中启用触发器选项、或者我是否还需要更改其他代码? 如果我只需要启用触发器选项、那么如果我想反复提供触发器、如何捕获数据。 每次更改设置在这里不是可行的选择。  

2) 2)每次设置采样率时、我都会收到时钟消息;我已设置 ADS54J60_8224器件;时钟- 983.04M (在 ADSevm GUI 中);8MHz 输入频率;1.9Vpp;50欧姆负载。 您能告诉我为什么收到此消息吗?

谢谢、

Raeleen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raeleen、

    要与多个 TSW14J56 EVM 同时捕获、 请参阅 HSDC Pro GUI 用户指南的第3.1.3.4节。 此外、为了避免在您提到时更改设置、您可以在最新的 HSDC Pro GUI 的"Trigger Option"下找到"Auto Re-Arm Trigger"功能。 请参阅随附的文件、了解有关此内容的更多信息。

    2.这只是一条信息性消息,可以忽略。

    此致、Chase

    e2e.ti.com/.../HSDC-Pro-_2D00_-ADC-Auto-Re_2D00_arm-Trigger-User-Flow.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仅使用第节中给出的主从选项连接了两个 TSW 板   3.1.3.4.目前、我在 基于 Sysref 的主从器件触发模式下使用 TSW14J56板。

    1) 1) 现在、为了同时为主器件和从器件启用触发、我应该如何 继续执行该操作?  

    2) 2)我是否还能使整个同步主从器件触发器实现自动化。 您能帮我处理相关代码吗?

    3) 3)此外、是否可以向 HSDC GUI 添加波形数学等新功能(以提高灵活性和可扩展性)。

    对于第二个问题、我要附加代码文件。 您能告诉我它为什么不能在硬件上工作吗?e2e.ti.com/.../8054.trigger.m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raeleen、我们正在为您解决这个问题。

    1) 1)我将为您验证双 TSW14J56设置、并尽快做出响应。

    2) 2)我正在请求我们的团队对此提供帮助。

    3) 3)没有在 HSDC GUI 中提供数学函数的意图。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raeleen、

    您能否尝试主板的“软件触发器”而不是“下次捕获时的 Arm”,并使用“Generate_Software_Trigger” 自动化功能来生成触发器?

    在共享的 Matlab 代码中、选择一个 ADC INI 就足够了。 如果 使用 HSDC Pro 对 INI 参数进行了任何更改、并且要重新加载该参数、则使用 RELOAD_Device_INI。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能就此为我提供指导。

    在捕获时、我使用的是 TSW14J56evm + ADS54J60evm (16位 ADC)。

    因此、在 HSDC 上、它应该能够捕获-2^16-1至+2^16-1之间的值(对于65536个样本)。

    但我将获得最大值、直至达到3000。

    可以帮帮我吗?

    e2e.ti.com/.../Screenshot1.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raeleen、

    对于16位 ADC、代码将在-2^15+1至2^15-1范围内。

    当我绘制该数据时、我得到以下结果。  我在3000之前看不到任何最大值。 您可以为我重新表述这个问题吗?

    此致