This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:散热焊盘连接

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/996272/ads112c04-connection-of-thermal-pad

器件型号:ADS112C04

大家好、

在   ADS112C04数据表的第3页、 建议将散热焊盘连接到 AVSS。  我们的客户将在双极设计中使用此器 件、但根据数据表的第6.3节、双极模拟电源(AVSS 至 DGND)为-2.75 (最小值)-2.5 (标称值)和-2.3 (最大值)。 散热焊盘应该连接到 GND 还是 AVSS?

感谢您的支持!

此致、

Danilo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果您查看 ADS112C04数据表第3页上的引脚功能表、则散热焊盘连接应连接到 AVSS。  如果 AVSS 为-2.5V、则将焊盘连接到-2.5V。  如果 AVSS 连接到 AGND、 则散热焊盘应连接到 AGND。  换句话说、将散热焊盘连接到最低模拟电压电位。

    此致、

    Bob B