This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8509:ADS8509的输入电路

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8509, ADS8685, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995092/ads8509-input-circuit-of-ads8509

器件型号:ADS8509
主题中讨论的其他器件: ADS8685、 ADS8681

尊敬的技术支持团队:

ADS8509的偏移值及其变化很大、我们正在调查原因。
数据表中列出的规格适用于0.1%外部电阻。 在实际电路中、使用精度为1%的电阻器、未知电阻器变化对 AD 转换值的影响程度。
在此调查中、请告诉我 ADS8509的详细输入电路。
我使用与图29中的0V-4V 相同的电路、但没有修整。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    等效电路显示在 ADS8509数据表的第1页。 没有更多有关可共享的内部电路的信息。 我建议为您的设计使用0.1%精度的低漂移电阻器、同时建议使用新一代 ADC (ADS8681或 ADS8685)、两个 ADC 具有更高的精度和集成度。

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    黄在这里、我也在关注这种情况。

    将向您发送一封电子邮件、详细讨论这一点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于我们通过 电子邮件开始了有关此查询的通信、因此我将关闭此主题。

    此致、谢谢!

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    感谢你的答复

      对于 ADS8509、建议使用精度为0.1%的电阻器。

    输入信号为0-4V 直流电压、 偏移变化约为570个数字值。

    它大于数据表中的偏移值、因此 ADC 之前的输入电路可能存在问题。
    我将继续进一步调查、但如果您有任何建议、请告诉我。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我与黄在 现场为您提供支持的人进行了沟通。 为了解决该问题、我需要更多信息、包括原理图。 谢谢。

    此致、

    戴尔