This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401A-10:计算一个并联电阻器(Rpar = R11)和一个串联电阻器(Rser = R10)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995422/tpl0401a-10-the-calculation-of-one-parallel-resistor-rpar-r11-and-one-series-resistor-rser-r10

器件型号:TPL0401A-10
主题中讨论的其他器件:TPS54040A

我尝试 使用公式(24)和(25)计算 R11& R7、但无法在 图9中获得正确的值。

请提供帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我认为我得出了正确的等式、但它不 会产生它们显示的46.4k R11值。 我已经与原始 设计人员取得了联系、但我们不能指望他们会提供反馈。 我将在此处发布我的公式:

    这会导致 R11值为37.7k。 R7的等式将相同、但由于 R11值不同、我计算的值与它们显示的值不同。 如果我听到设计人员的反馈、我将在这里向您更新。  

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我!

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您 的回答、但我仍然无法获得与您相同的价值。 这里是 我的参数和 R11和 R7的结果。

    请帮您检查一下、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您使用的 Vref 为1.2V。 根据第4.2.2节、TPS54040A 的 Vref 电压为0.8V:

    这是我用来计算 37.7k 的值。 您 可以使用不同的基准、但电阻器将按顺序变化、保持在所需的最大和最小 Vout 电压范围内。  

    最棒的

    Katlynne Jones