This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336-Q1:AMC1336-Q1或

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, ADS7263, AMC1336-Q1, AMC1100, AMC3336, AMC3330, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995522/amc1336-q1-amc1336-q1-or

器件型号:AMC1336-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC12040ADS7263AMC1100AMC3336AMC3330、ISOW7841

你(们)好 我正在寻找采用通道间隔离的测量交流/直流电压0-300V 的设计。 我有8个电压输入通道、可以有交流和直流输入。 我们希望隔离每个通道并进行测量。 AMC1336-Q1非常合适、因为它为我提供了隔离式 ADC 通道、但为此、我需要为每个通道添加另一个隔离式电源。 我们甚至考虑将 AMC1100 ISO 放大器与 ADS7263结合使用、并使用 UCC12040使用直流/直流转换器提供隔离式电源输入、但这使得我的电路非常大。 我是否有任何其他方法可以设计我的板。 是否有任何组件提供隔离式 ADC 通道以及我在 maxim 集成中看到的直流/直流转换器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    根据您的项目时间表、我们提供了一些器件。  

    第一个是 AMC3336、它本质上是您需要的器件。 此器件尚未完全发布、我无法提供有关时间线的更多详细信息、但 EVM 现已推出: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=AMC3336EVM

    我们目前可以提供 AMC3306。 该器件是一款隔离式 ADC、具有低输入阻抗、非常适合电流感应。 使用具有低输入阻抗的器件时、可以精确测量高电压、但必须特别小心。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa350/sbaa350.pdf

    我们还发布了 AMC3330、这是一款具有高输入阻抗和+/-1V 输入范围的隔离式放大器。 该器件在插座中工作良好、但需要在低侧使用 ADC、而不是 SDFM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我还检查了 ISOW7841、它显示为具有直流/直流转换器的四通道数字隔离器。 是否需要询问每个通道是否采用数字隔离? 我还可以将其用于交流/直流电压测量吗? 因为我的要求是每个通道在输入电平上相互隔离、并且 ADC 和直流/直流转换器都内置在一个 IC 中。 至于 AMC3330还不错、但您的商店没有库存、因此采购可能会成为一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    我不支持 ISOW7841、因此我建议您发布另一个问题、以便与他们团队的一名成员一起仔细检查我的答案。   

    数字隔离器通过隔离栅进行数字通信。 每个通道应采用数字隔离、但由于数据路径位于同一封装中、因此它们不会相互隔离。 当高侧有一个 ADC、低侧的 MCU 需要通过 SPI 进行通信时、通常使用数字隔离。 它还可用于高侧 MCU 与低侧 MCU 之间的通信。 如果前端没有 ADC、则无法使用该器件来感测交流或直流电压测量值  

    是的、遗憾的是、目前半导体短缺的范围很广。 这会影响整个行业的各个领域。