This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:开路输入检测

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S, ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995821/ads8588s-open-circuit-input-detection

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件: ADS8681

尊敬的所有人:

我想知道该 ADC 是否具有与等效 AD7606B 中包含的功能类似的功能、用于检测模拟输入是否未连接(悬空)。 如果不是、是否有任何简单的方法来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaume、

    ADS8588S 没有这种特性、但是我们有一个用于检测输入是否悬空的解决方案、此外、该解决方案还提供真正的高输入阻抗和更低的噪声。 请参阅以下指导手册电路:

    用于检测 ADS8681 ADC 上输入悬空的电路

    请注意、该解决方案是为 ADS8681而设计的、但它确实适用于 ADS8588S。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复...但指出的 PDF 无法打开(这给了我一个错误)。 您能否将文件直接附加到此讨论主题中?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaume、

    链接从我的角度来看工作正常、您可以尝试使用不同的浏览器。 但是、请参阅下面的 pdf、我不确定您是否可以直接下载并打开它。 此外、您还可以访问 TI.com 上的 ADS8588S 文件夹、查看技术文档、并在此处找到此应用手册。 请告诉我、如果您仍然无法打开或找到它。


    e2e.ti.com/.../sbaa507.pdf

    此致、

    戴尔