This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:RDATA 命令时序

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995770/ads1299-rdata-command-timing

器件型号:ADS1299

您好!

我已发送 SDATAC 命令、寄存器读取/写入返回预期结果(SPI 通信正在工作)。

我已将 START 引脚设置为高电平、并希望使用 RDATA 命令更新输出寄存器、然后读取27个字节。 问题是我得到的是全零。 是否需要在特定时间发送 RDATA 命令?

此致

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您发帖。

    您需要在 nDRDY 变为低电平后发出 RDATA 命令以读取转换结果。 有关使用 RDATA 命令的建议方法、请参阅数据表中的图47。   

    谢谢

    -TC