This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836EVM:适用于 AMC7836EVM 的 Windows 10软件

Guru**** 2769335 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7836EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994875/amc7836evm-windows-10-software-for-amc7836evm

器件型号:AMC7836EVM

是否有适用于 AMC7836EVM 的任何 Windows 10兼容软件。  IT 部门没有更多的 Windows 7或 XP 操作系统计算机,因此我无法比较 TI EVAL 性能(信号完整性启动代码... 等)达到我自己的固件性能?

此致

James D Josey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我的理解是 AMC7836EVM 实际上与 Windows 10兼容。  用户指南有点旧、因此它没有直接提到 Windows 10。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 支持中心仅回答并声明了 Windows XP 和7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、这个软件适用于 Windows 10。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我必须重新安装它,然后重试...