This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08EVM:多个测量的脚本

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995786/ads114s08evm-script-for-several-measurements

器件型号:ADS114S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS114S08

您好!

我们有用于测试的 ADS114s08EVM 演示板。

RTD 3线、RTD 2线、……的预定义单脚本 非常好。

我想知道、给它一个脚本、让它互相测量几次?

我们希望使用一个 ADS114s08测量4个 RTD。

(大致相当于 dokument:Delta-Sigma ADC 评估软件用户手册、第30页、图17)

------

需要的脚本:

Script-part1:测量 AIN1/AINCOM 处的 RTD1

Script-part2:在 AIN3/AINCOM 处测量 RTD2

脚本-part3:在 AIN5/AINCOM 处测量 RTD3

Script-part4:在 AIN7/AINCOM 处测量 RTD4

显示"数据分析"中的值

------

AIN0/2/4/6上的电流必须脉冲、我们知道必须在演示板上进行更改。

但我不是一名可以制作完整程序的软件专家

如果您需要更多信息、请告诉我...

此致

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    由于只有一个 ADC、因此 ADS114S08每次只能使用多路复用输入进行一次测量。  同样、ADS114S08EVM 一次只能进行一次测量并显示一次。  您不能进行四次测量、然后同时显示全部四个测量数据。  这就像将 EVM 放入系统中并超出 EVM 的设计意图。   

    您参考的图是一个 ADC、它具有多个用于同步采样转换器的 ADC、而不是使用多路复用输入的转换器。

    可以制作一个包含所有四个测量值的脚本、但在每次测量后、您需要暂停以查看数据、然后再继续进行下一次测量。  制作一个脚本、然后复制并编辑它以进行接下来的3个测量、可能同样简单。

    此致、

    Bob B