This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:导联脱落检测功能问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995247/ads1291-problems-with-lead-off-detection-function

器件型号:ADS1291

您好、先生、

我们使用 ADS1291设计 ECG 和 PPG 产品、并使用其导联脱落检测功能。 但它不能正常工作。  问题描述如下:

在高干扰环境中、可以在 LOFF_STAT 寄存器中读取电极接触状态。  但在干扰较低的环境中、在 LOFF_STAT 寄存 器中读取的电极状态是非接触式的(IN1n_OFF 和 IN1P_OFF 位始终为零)。 我们  正在尝试调整电压比较器 COMP_TH[2:0]、但 问题 仍然存在。

2. 在干扰较高的环境中读取 LOFF_STAT 寄存器。  当 COMP_TH[2:0]设置为最大值95%时、它可以有效地识别单个电极的接触状态、但当两个电极同时接触时、IN1N_OFF 和 IN1P_of 位都将为零。  

当 COMP_TH[2:0]设置为最小值70%时、IN1n_OFF 和 IN1P_of 位都将为1、同时接触两个电极、但当单个电极  接触时、IN1n_OFF 和 IN1P_of 位的值不确定。

原理图如下所示:

 软件上的参数设置如下:

CONFIG2:配置寄存器2 (地址= 02h):0xE0
PDB_LOFF_COMP=1
LOFF:导联脱落控制寄存器(地址= 03h):0x10
COMP_TH[2:0]= 000  
ILEAD_OFF[1:0]= 00  
FLEAD_OFF=0  
LOFF_SENS:导联脱落检测选择(地址= 07h):0x03
LOFF1N=1  
LOFF1P=1  

那么 、在没有外部检测电路的情况下、是否可以确定检测电极与人体接触? 此时如何配置软件?

谢谢、

此致