This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018EVM:ADS1018EVM USB 连接错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018EVM, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995026/ads1018evm-ads1018evm-usb-connection-error

器件型号:ADS1018EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1018

ADS1018EVM USB 连接错误

我尝试下载 SBAC253A-PAMB Windows USB 驱动程序(修订版 A)、但安装驱动程序仍有错误:连接到批量设备超时。 显示连接成功后、将再次报告连接超时错误。开发板的 LED 显示正常、请帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    欢迎来到 E2E 论坛!  ADS1018EVM 不需要安装驱动程序。  将 EVM 插入 USB 时、会使用本机 MS WINUSB 驱动程序自动安装驱动程序。

    ADS1018EVM 实际上使用2个通信端口。  一个端口是 CDC 虚拟 COM 端口、用于进行命令/响应通信。  第二个是将数据发送到 GUI 的批量端口。  我们看到这种类型的错误是通过集线器而不是直接连接到 PC 时发生的。  我建议尝试另一个未连接到集线器的 USB 端口、以查看是否会进行通信。  还要确保仅连接一个 EVM。  如果连接了多个 EVM、则无法正确打开批量端口。

    如果您仍遇到问题、能否向我发送设备管理器的屏幕截图、其中显示了 COM 端口和批量端口连接。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常感谢您回答我的问题。 我检查了设备管理器。 如前所述、COM 接口正常连接、但不驱动批量接口。 当我重新连接时、连接仍然成功、并且在2s 后超时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    USB 枚举说明并不会变得过于复杂、但当您将 EVM 插入 USB 时、连接会成为 CDC 和批量枚举的复合连接。  从您显示的屏幕截图中、CDC 端口已正确枚举、ADS1018的绿色指示灯亮起。

    我已请求设备管理器的屏幕截图、但此时我将假定批量设备显示为未知设备。  如果是这种情况、您需要手动将批量设备关联到正确的驱动程序、因为设备注册表未针对您使用的端口正确更新。

    在您的原始帖子中、您指出您已下载并安装了驱动程序 zip 文件。  以下文章提供了有关如何关联批量驱动程序的具体说明:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues/3380582#3380582

    您只需将批量驱动程序 usb_dev_bulk_comp.inf 与未知批量设备相关联。

    此致、

    Bob B