This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:CS 具有接地内部电阻

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995246/ads1220-cs-has-internal-resistance-to-ground

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

我们正在将 ADS1220用于现已生产数百次的产品中。 在某些器件上、我们会注意到故障、 同时它们已在生产中成功测试。

ADS1220与串行闪存共享 SPI 总线。 该闪存用于存储校准值。 现在、我们找到了一些闪存不再工作的器件。  

经过调查、我们注意到 ADS1220的 CS (3.3V 馈电)约为1.4V (应为逻辑高电平)、这将启用 ADS1220。 因此、ADS1220响应用于串行闪存的 SPI 命令、这会干扰与闪存的通信。  

在测量 ADS1220上的 CS 引脚后、我们发现少数器件上的接地电阻非常低(<10kR)。 我们在微控制器和 ADS1220 (+闪存)之间使用 TXS0104E 电平转换器。 该电平转换器的内部上拉电阻为10K。  

该10K 上拉电阻+~10k 内部接地电阻的组合会导致 CS 引脚上的电压约为~1.4V。  

有人能帮我们调试问题吗? 我们现在有多个 ADS1220、其 CS 上的电阻低于预期值、这会破坏产品的功能。 当我们更换 ADS1220时、CS 的输入电阻大约为兆欧、产品按预期工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    您能告诉我您使用的是哪个软件包版本吗?  

    ADS1220是一款 CMOS 器件、CS 输入为高阻抗。  我可以想到两种可能性。  一种是从引脚到接地之间存在泄漏路径。  如果相邻引脚上有一些助焊剂残留物或残留焊料、则可能会产生漏电路径。  如果您使用的是 QFN 版本、则泄漏路径可能位于器件下方。  此外、CLK 引脚与 CS 引脚相邻。  如果 CLK 引脚被设定为接地、那么在这里也有可能有一个到 GND 的泄漏路径。  您可以尝试进行其他清洁、或将疑似 ADS1220放置在已知工作板上进行验证。

    第二种可能是 ADS1220损坏。  输入端连接了 ESD 结构、ESD 结构可能在器件处理或电路板结构中损坏。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。

     我们使用的是采用 VQFN 封装的 ADS1220IRVAR。  

    PCB 干净、CLK 和 CS 引脚之间的电阻似乎很高。 我已附上 SPI 波形的图像  

    在此屏幕截图中、ADS1220 CS 标记为 MOSI1 (粉色)。 您可以在测量中看到、ADS1220 CS 引脚上的电压为~1.70V。 在本例中、VDD 为3.6V。 因此、ADS 开始对 SPI 闪存缩进的命令进行回复(蓝色)。

    关于 ESD 结构、这些器件是第一批生产中经过额外测试的一部分、这确实可能发生在非 ESD 安全环境中。  除了内置保护之外、这些数据线路上也没有额外的板载 ESD 保护。  

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我还建议检查电平转换器的状态、并验证输入电压和 OE 引脚的状态。  如果电压大约为电源电压的1/2、可能是:

    • 如您所说、内部电阻为10k。
    • 浮动输入(例如电平转换器处于高阻抗状态时)。
    • 电平转换器的输入是浮动的。
    • 其中一个引脚短路、因此存在驱动器争用。

    我是否可以查看您的原理图?  或者至少验证电平转换器(Vcca 和 Vccb)使用的电压、哪一侧连接到 ADS1220、以及除 CS 之外、它是如何在两侧连接的?

    此致、

    Bob B