This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:"wavey"频率响应

Guru**** 2928360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994624/adc32rf45-wavey-frequency-response

器件型号:ADC32RF45

您好!

我目前正在尝试验证此 ADC 芯片是否适合我的设计。 我以3GSPS 的采样率运行它、LMFS 为82820。 我正在尝试记录一个从450MHz 开始、到1050MHz 结束的 LFM 信号。 下面是我捕获的数据的频率响应。

遗憾的是、响应相当"波动"。 不过、您可以看到 LFM 频带中的功率急剧增加、因此能量将流过。 如果我获取一个 FFT、它就像波浪一样。 因此、实际上、我可以用本底噪声对第一次捕获的波浪度进行相当大的补偿。 这让我相信、进入 ADC 的输入信号不是这里的问题。 以下是本底噪声频率和补偿后的 LFM 信号:

  
您以前看过类似的内容吗? 这是否是 ADC 中的一些寄存器设置? 当我输入 CW 音调时、似乎映射正确、因此我对 JESD 通道的映射方式不太怀疑、但我没有完全排除它们。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我以前没有看到过类似的东西、但会与团队核实是否有人。 同时、您是否使用 LMFS 8224捕获相同的本底噪声?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、8224也会出现相同的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您能在 c-wood@ti.com 上向我提供原理图吗 、我们将离线解决此问题。  

    谢谢