This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:未提供 Vref

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994765/ads8668-vref-is-not-coming

器件型号:ADS8668
主题中讨论的其他器件: ADS8688

您好!

我已连接 ADS8668、如下面的原理图所示。 我尝试使用具有内部基准电压的 ADC、但无法在引脚 REFIO 上获取基准电压。  

是否有人建议进行更改(如果有)、以便我可以利用 IC 上的内部基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    引脚30是 AVDD、应将电路中的5VD 电源连接到 AGND。 这就是您的 ADC 无法按预期工作的原因。

    一个建议是、R148可以是 DNP、因为 ALARM 是一个输出信号。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的答复。 我们在发布后发现了同样的问题。  

    无论如何、您的建议都是值得赞赏的。 感谢您的自发支持。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复。 我纠正了错误、并且能够获得基准电压。 我尝试在手动模式下使用 ADS8668、即、我尝试从通道1连续读取值。 我在如何读回数字值方面遇到了一些困难。 您能不能建议一个示例代码供参考、这样我就可以验证我是否正在发送所有命令以在手动模式下使用 ADC、我还将了解如何读回测量值数字值。

    此致、

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yogesh、

    TI.com 上有一个 ADS8688的示例代码、也可用于 ADS8668、请通过以下链接查看源文件(ti-ads8688.c):

    http://www.ti.com/tool/ADS8688SW-LINUX

    此致

    戴尔