This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:使用 TX7332和 AFE5832LP 芯片的智能超声波探头板

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/995185/afe5832lp-smart-ultrasound-probes-board-using-tx7332-and-afe5832lp-chips

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:TX7332

您好!

我们能否 在 应用报告 SBOA361–2019年7月(高度集成的信号链解决方案 TX7332和)中访问该电路板
适用于智能超声波探头的 AFE5832LP)?

您能否分享有关其可用性和价格的更多详细信息?

谢谢、

Hamza

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    由于器件 AFE5832LP 和 TX7332在选择性披露下共享、因此我们希望使会话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当然。 我现在将发送一封电子邮件。

    谢谢、

    Hamza

    --