This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401:用精密 DAC 替代模拟电位器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608, DAC43401, DAC53401, DAC60501, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994730/dac53401-replace-analog-potentiometers-with-precision-dacs

器件型号:DAC53401
主题中讨论的其他器件:DAC43608、 DAC43401、 DAC60501、 DAC63204

尊敬的数据转换器团队:

我的客户有兴趣用数字电位器替换模拟电位器。 尽管如此、所需的2048个步骤不允许我们使用 数字电位器之一: https://www.ti.com/data-converters/digital-potentiometer/overview.html 

我考虑为此使用 DAC、如 使用精密 DAC 替代数字电位器中所示。 

应用中 DAC 的分辨率。 请注意:DAC43401 8位、DAC53401 10位、DAC43608 8位。

是否有一个精密放大器可用于所需的2048步?

谢谢、此致、

胡安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    DAC60501是一款12位(4096步长) DAC、可用于此目的。 与您分享的文章中建议的 DAC 类似、DAC60501具有内部精密基准和内部输出缓冲器。 DAC60501没有非易失性存储器、因此输出 将在每个下电上电后以零电平或中间电平启动。 DAC60501中输出缓冲器的 FB 引脚不像 DAC53401那样暴露、因此无法实现本文图3中描述的特性。 如果需要非易失性存储器和暴露的 FB 引脚、则可以使用 DAC63204、但这仅作为4通道器件提供。  

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Katlynne 的专业回答!  

    我们将随时向您通报我们取得的进展。

    此致、Juan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    很棒! 我现在将关闭此主题、但 请随时 通过您的更新或后续问题回复。  

    最棒的

    Katlynne Jones