This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336:DSD 至满量程

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994196/amc1336-dsd-to-full-scale

器件型号:AMC1336

您好!

IM 使用 具有±1V 输入范围的 AMC 1336。  我将时钟和 DOUT 连接到 Σ-Δ 滤波器模块、因此无法读取满量程电压。

我注入1 Vpp、1 Hz、0 V 偏移正弦波、我读取的最大值为0.8伏。

我对如何计算电压的理解:

DOSR = 32。 滤波器= Sinc3

这意味着 Vout = DSD 结果*(1.0/2^15)  

这意味着在1伏时、我将具有  32768 *(1.0/2^15)

我能否确认我对如何将计数转换为电压读数的理解是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    需要注意的一点是、应用+/-1V 的满量程输入实际上不会导致位流中的全零或全1。 在+1V 时、将有一个90%的位流、在-1V 时、输出为90%的零比特流。  对于16位分辨率、该百分比在理想情况下对应于代码58982 (无符号代码)。 转换为有符号、我们只需减去32768即可获得26214的代码、这大约是32678的80%、并且应该考虑您的结果。

    有关 AMC1336输出位流的详细信息、请参阅此处所示数据表的数字输出部分:

    此致、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这说明了我的结果!