This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871:关于在 VDD=3.3V 时使用

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994639/dac8871-regarding-using-with-vdd-3-3v

器件型号:DAC8871

您好的支持团队。

我的客户计划使用3.3V 的 VDD 电源。

数据表第7页上的时序特性是否有任何变化?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    使用3.3V 的 VDD 电源时、计时特性不应发生任何变化。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jones-San

    感谢您的支持。

    我知道。

    谢谢你。

    此致、

    千兆