This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:用于 PT1000 RTD 接口的 ADS1248保护电路

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994916/ads1248-ads1248-protection-circuit-for-pt1000-rtd-interface

器件型号:ADS1248

您好!

我们将 ADS1248用于 PT1000 RTD 2线配置。 我们希望在雷击瞬变(300V/60A)期间保护 ADS1248模拟输入引脚。

您能不能建议使用保护电路。

此致、

普拉文五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我们不是电路保护领域的专家。  不仅原理图组件很重要、而且 PCB 布局也很重要、以便有一条低阻抗路径可供能量耗散。

    在选择组件时、我看到电路中使用了 MOV (金属氧化物变阻器)和 GDT (气体放电管)。  更好的选择是在电路中同时使用 MOV 和 GDT。   MOV 的导通速度会更快、而 GDT 的导通速度会更慢一些、但在长时间放电期间会更有效地钳制和引导电流。  这些器件的大多数供应商都将提供有关如何将其连接到敏感低压组件的应用手册/电路。  您可以在您喜爱的组件分销商处搜索这些类型的器件。

    ADS1248必须限制为器件的绝对最大额定值。  为了保护 ADC、应限制输入电压、使其不超过流经输入引脚的10mA 持续电流。  这可能需要除 MOV/GDT 之外的一些附加组件、例如 TVS 二极管、PTC 保险丝和可限制电流的输入电阻器。

    此致、

    Bob B