This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024EVM-PDK:客户是否可以使用此 EVM 来确认 TLA2021IRUGR 的软件功能?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2021, TLA2024EVM-PDK, TLA2024, ADS1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994186/tla2024evm-pdk-can-customer-use-this-evm-to-confirm-software-function-for-tla2021irugr

器件型号:TLA2024EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLA2021、 TLA2024、 ADS1013

你(们)好

我的客户希望确认 TLA2021的软件功能、并且客户需要将 TLA2021连接到自己的电路板。 因此、客户询问 TI 是否具有此类 EVM 或转换板。

我在  TI.com 上找到了 TLA2024EVM-PDK、它是否可用于确认 TLA2021的软件功能?

我看到 TLA2024和 TLA2021之间存在以下差异、例如输入和 PGA、因此我想知道这些差异是否会影响软件函数确认结果?

如果上述差异会影响软件功能确认结果,您能否告诉我客户如何修改 EVM 以便客户可以将 TLA2024EVM-PDK 用作 TLA2021?

例如、禁用 PGA 功能、修改输入通道...

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    TLA2021和 TLA2024引脚对引脚兼容、并且配置和转换结果寄存器是相同的(具有 TLA2024的其他设置)、因此 GUI 应该能够读取数据并配置 TLA2021。

    这应该没有问题、但我只是仔细检查一下、以确保没有隐藏的渔获物、下周初、我将给您一个明确的答案。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    感谢您的回复。  

    与客户确认后、客户表示 这次不需要 TLA2024EVM-PDK。  

    相反、他们想知道 TLA2021和 ADS1013之间是否存在程序兼容性。

    由于客户以前使用 ADS1013进行原型板设计、因此他们希望尝试使用 ADS1013为 TLA2021创建的软件功能。

    就我在两个数据表中看到的情况而言、寄存器看起来是一样的、因此我认为 TLA2021中使用的 I2C 控制程序也可以在 ADS1013中使用。

    您能帮助确认它是否正确吗?

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    没错。 它们可以使用与 ADS1013相同的程序来配置 TLA2021、因为寄存器的格式相同。

    此致、