This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:阻抗值不正确

Guru**** 2545950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/990739/ads1298r-incorrect-impedance-values

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件:ADS1298

大家好、

我们已经使用 ADS1298工作了一段时间、我们在定制板上遇到了一些问题、因此我们测试了评估模型、结果中的某些内容不清楚:

我们不使用 RLD、不确定这是否会影响任何东西。

我们使用24nA 测试了一些电阻器上的电压值、发现零欧姆电阻器将提供大约360uv、 这意味着我们必须减去该值才能获得实际的电压响应的所有其他结果、问题是该内部电阻会在通道之间以及板之间发生变化、这意味着我们需要对每个板进行校准。

RLD 是否需要能够在没有360uv 偏移的情况下获得正确的结果?

提前感谢、

Jameel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameel、

    感谢您的发帖。

    1. 对于使用交流/直流导联脱落电流进行阻抗测量、导联脱落电流需要一条低阻抗路径、以便通过生物电势电极和患者偏置电极流向 RLD 偏置缓冲器。  
    2. 使用零欧姆电阻器短接输入通道将为您提供失调电压误差。 该失调电压会因通道和器件而异。 您得到的360uV 偏移误差在器件的典型值(即+/-500uV)范围内。 如果要消除或最大程度地减小每个器件的通道偏移误差、则需要执行校准操作。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TC 您好、  

    很清楚,只有第一个响应点是关于阻抗测量值的正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameel、

    是的。 第二个注释用于偏移电压测量和校准。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为您已经解释了为什么在通道接地时使用24nA 的交流阻抗测试时获得该振幅的方波? 我们得到的结果是+/- 165 uV、这不应该是。

    我们在 EVM 上看到了同样的行为、ADS1298的这种正常行为是不是不是我们做了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameel、

    我们将与您和您的同事联系。  

    谢谢

    -TC