This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:封装尺寸

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994888/ads1278-sp-footprint

器件型号:ADS1278-SP

您好!

你好。

我们的客户正在使用 ADS1278-SP、他们希望获得该器件的封装尺寸。

当他们检查产品文件夹时、似乎无法找到该文件夹的封装。 您能帮助我们向客户提供此信息吗?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    封装尺寸包含在数据表中。  但是、由于引线未形成、因此不可能包含 PCB 封装、最终电路板封装将取决于客户的特定引线形式要求。

    对于 ADS1278-CVAL 评估板、我们在电路板上组装之前使用 Fancort 领导器件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用