This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:双极与单极电源

Guru**** 2757165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994059/ads1282-bipolar-vs-unipolar-supply

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件: LM27762

尊敬的 TI:  

我目前正在使用 ADS1282 (和 ADS1282H)设计数据记录器、我有关于双极与单极电源的问题。  

您会建议我使用哪种方法?为什么?  

我最初希望使用单极电源(0-5V)、然后将输入通道偏置为1/2 VCC、但我的监控器建议、使用+-2.5V 可能会有好处、因为偏置电路耦合的噪声被消除了。 我注意到、数据表第9.2.1节中的示例也使用双极电源。

我还认为、当信号接近+5V 电源轨时、可能会发生失真、情况会是这样吗? 当信号接近电源轨时、双极系统中的失真是否同样明显?  

感谢您的任何建议、请随时添加有关电源拓扑选择的任何其他想法。

Jon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    从性能的角度来看、我认为双极和单极配置之间不会有太大的差异。 在双极配置中、您必须提供-2.5V 电源;但在单极配置中、您必须提供1/2 Vs 偏置。 虽然偏置电路将具有输出噪声、但该噪声应显示为共模信号并被 ADS1282的差分输入抑制。

    如果您已经有 一个或另一个所需的电位、那么您可能只需使用需要添加较少组件的配置即可。 如果您需要生成双极电源、我建议使用 LM27762、因为它仅需要单电源(在2.7V 至5V 范围内)、并且您无需添加 LDO 来过滤电源、因为这些 LDO 是集成的。

    无论采用双极还是单极电源配置、ADS1282的内部 PGA 都将具有相对于 AVDD 和 AVSS 电源轨的输入范围限制。 对于输入范围 、您不能超过最大差分电压+/- 0.5 * VREF/PGA。 对于 AINP 或 AINN 上的绝对输入电压、您必须比负电源(AVSS)高0.7V、比正电源(AVDD)低1.25V、以避免 PGA 的失真。 由于这个输入范围、通常将输入信号偏置到 AVSS + 2.225V (或由此产生的问题)以实现最大输入差分电压摆幅。

    注意:PGA 的输出电压范围也有限制。 PGA 输出应与任一电源轨保持400mV 的距离、以避免饱和。 但是、在实践    中、如果输入电压偏置在 AVSS + 2.225V (不高于 AVSS 3.35V、不低于 AVSS 1.65V)附近、则这不应成为问题。

     

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供信息丰富的回答 Chris。