This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:是否可以将差分运算放大器连接为输入?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994616/afe5812-is-it-possible-to-interface-a-differential-opamp-as-input

器件型号:AFE5812

尊敬的 TI 专家:

AFE5812专为超声波应用而设计、而我的应用是8通道雷达接收器。 我想将8个差分运算放大 器连接到 AFE5812的输入端、但 INM 引脚似乎是为了将 Cbypass 接地、仅使用 INP 引脚。

我能否直接将输入 Vin+连接到 INP、将 Vin-连接到 INM?

谢谢、

Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无 AFE5812仅支持单端输入。 您可以在数据表中看到 LNA 部分、其中 INM 引脚用于在 LNA 周围实现 HPF。 您可以考虑将运算放大器配置为单端输出、然后将其连接到 AFE5812。

    谢谢