This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:AFE4950EVM

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994577/afe4950evm-afe4950evm

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4950

您好吗、请解释 AFE4950_Register_Generation 中参数的含义:  

DIG_AACM 和 LED_DC_Cancellation 之间有何区别? DIG_AACM 似乎恰好用于 LED_DC_Cancellation、不是吗?

2.更新基线:1或0。 这意味着什么? 1 -更新、0 -不更新? 如果我在 PPG 阶段中仅使用一个 PHD 集-这意味着我不需要基线更新、并且我可以在所有字符串中 istall 0? 或者我必须在第一阶段更新基线?  

此致

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Vladimir、

    感谢您的联系。

    我想让这次对话离线。

    您能否将问题连同  此 E2E 帖子的参考一起发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?