This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950EVM:AFE4950EVM

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950EVM, AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994562/afe4950evm-afe4950evm

器件型号:AFE4950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4950

大家好、我正在测试 AFE4950EVM。 我无法从 Register_Generation 文件创建 AFE4950_Setting.cfg。
我尝试了从 TI 网站下载的 AFE4950_Register_Generation_v2.1_PPG_ECG.xlsm 以及 在安装 Biosensing 软件包时获得的 AFE4950_Register_Generation v1.9.7.xlsm。  
即使我没有对这些文件进行任何更改 (或在我进行更改的情况下)、在按"Save *。cfg file"后、我也会收到以下错误:

按下"Debug"后:

请说明要做什么。  

此致

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢您的联系。

    我想让这次对话离线。

    您能否将问题连同  此 E2E 帖子的参考一起发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?