This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:带范围选择标记的引脚

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994418/ads8598h-pin-marked-with-range-selection

器件型号:ADS8598H

尊敬的各位成员:

我需要知道、

1:范围选择 IO 引脚是 ADS8598H 中模拟或数字块的一部分、根据方框图、它是数字的一部分。

基准选择 IO 引脚是 ADS8598H 中的模拟或数字块的一部分、根据方框图、它会查找模拟。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahabir、

    Range 引脚8 和 REFSEL 引脚34均为数字输入(DI)引脚。 请参阅数据表中的引脚功能表中的引脚类型。

    此致、

    戴尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、您是正确的。 我有疑问、因为两者都与输入信号相关、但作为数字部分的一部分、上拉电阻等将是数字电源的一部分、数字电源具有 SPI 开关噪声或控制器的并行通信。 作为一个如此敏感的器件、在模拟部分中允许数字电源是有问题的。 为了安全起见、我将使用这两条线路的滤波数字电源上拉。 (滤波器将由铁氧体磁珠和电容器完成)。

    此致