This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:符合安全标准

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993693/ads131e08-safety-compliant

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS1260

您好!

请澄清以下问题、

1. Rsense 的计算是什么? 我想使用 ADS131E08来感测0至120mA。 我可以使用什么电阻器值?

通过使用此 IC、我们是否可以获得 SIL3安全认证?

3.我们是否应该使用此 IC 设计4-20mA 的2线、3线灌电流和拉电流、4线配置?

4.此 IC 是否支持 HART? IAM 计划使用 将连接到 IN_P 引脚的 DAC8742HPBS 外部 PHY。 这是否起作用?

请将此视为紧急情况并作出答复

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    感谢您的发帖。

    每个输入引脚上的绝对电压受模拟电源 AVDD 和 AVSS 的限制。 您可以在数据表的第7.1节中找到绝对最大额定值。 此外、您还必须遵守第7.3节中列出的输入共模和差分输入电压限制。 这将帮助您调整感测电阻值的大小、从而测量高达120mA 的电流。

    SIL 额定值是系统级规格。 您将需要在包含其周围电路的完整系统设计中对 ADS131E08进行认证。

    ADS131E08未集成任何特定于 HART 的功能、但数据速率和滤波器带宽能够测量 HART 应用中使用的1.2kHz 和2.2kHz 移频键控(FSK)频率。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在将  DAC8742HPBS HART 输入/输出连接到模拟输入通道时、是否可以实现 hart?

    SPI 接口还支持菊花链? (因为我们希望使用更多的 ADS131E08。 但 MCU 的 SPI 数量有限)

     

    此致、

    Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha、

    是的、ADS131E08支持菊花链配置。

    我是否可以问您为何选择 ADS131E08? 您是否需要同步采样?

    我现在知道、您可能不是在尝试使用我们的器件对 FSK 信号进行解码、而是测量 4-20mA 环路电流。 根据您的要求、您可能会考虑使用替代的 Δ-Σ 器件、例如我们的 ADS1260。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-060020

    此致、

    Ryan