This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08 nDRDY 引脚不会每次出现 n#39;t 变为低电平

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994221/ads124s08-ndrdy-pin-doesn-t-go-low-every-time

器件型号:ADS124S08

每次转换后、nDRDY 引脚不会变为低电平、这是一个问题。 我将以2.5SPS 间隔获取单个样本(样本为~406ms)。 有时、我的固件在800ms 内似乎未检测到低 nDRDY 信号、此时我超时并报告错误。 我可以在示波器上验证此行为。 我有几个问题:

1) 1)此芯片是否有描述类似内容的勘误表? 我找不到一个。

2) 2)我正在使用 START 命令(START/SYNC 引脚接地)启动转换。 如何判断转换是否实际启动? 我可以在执行 START 命令后检查 nDRDY 是否为高电平、但这并不能真正告诉我多少信息、因为 nDRDY 在启动后也为高电平。

3) 3)我的应用需要非常低的功耗、因此我将整个芯片置于开关电源状态、以便在转换周期之间切断其电源。 接通电源后、固件会等待电源稳定、然后等待 ADS124S08启动5ms、然后立即发送唤醒信号并发出 RESET 命令、然后等待5ms、 然后设置我的转换寄存器(并回读以验证)、并使用 START 命令启动转换。 该序列是否有任何错误?

4) 4) nDRDY 引脚是否为推挽输出? 还是应该在线路上使用上拉或下拉电阻器?

顺便说一下、我在连续模式下也看到了相同的行为。 不确定这是否相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    以下是我的回答:

    1) 1) ADS124S08没有勘误表。

    2) 2)除了监控 DRDY、没有其他特定方法可用于查看转换是否发生。

    3) 3)您可能会向许多命令发送数据。  ADS124S08将保持复位状态、直到所有电源都处于标称工作电压。  一旦电源为标称值、ADS124S08内的 POR 信号将会释放。  无需发送 WAKEUP 或附加 RESET 命令。  如果您写入寄存器并成功读回它们、ADC 应在 START 命令上开始转换。  如果您目前没有使用 CS 信号、我强烈建议您使用该信号。  在命令之间切换 CS 将在出现通信问题时复位 SPI 总线。

    4) 4)是的、DRDY 输出始终为有源推挽。

    此致、

    Bob B