您好!
我们正在研究如何在并行和串行模式下使用最少数量的数字 IO 配置 ADS8588H。 我们的优先事项是采样率、以及更少的线路、而不是灵活性和功耗。 我们目前也不想使用过采样功能。
问题1:
根据我的计数、在并行模式下使用器件时、可以在硬件中配置以下内容(始终上拉或下拉至 VCC/AGND):
!PAR/SER/BYTE SEL
范围
REFSEL
!STBY
OS0、OS1和 OS2
此外、CONVST_B 输入可连接到 CONVST_A、而不会丧失功能。
问题2:
2.1:在并行模式下,!CS 输入是否可以接地以始终启用数据输出? 在这种情况下、所有 ADC 都将具有专用的 DB0、...、DB15线路。
2.2:使用!CS 输入使多个 ADC (全部在并行模式下运行)共享 DB0、...、DB15线路是否有任何缺点?
问题3:
问题1中的输入列表是否也适用于串行模式?
谢谢你。