This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:ADS131E08EVM PDK 的 Gerber 文件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992609/ads131e08evm-pdk-gerber-files-for-ads131e08evm-pdk

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

您好!

 我想检查 我是否只能订购子卡(具有 ADC 的电路板、而不是 MMB0主板)。 我的设置需要几个 ADC、但单个主板可能就足够了。

或者、我能否访问子卡的光绘文件。

此致、

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、您好!

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    我们只销售将 MMB0主板作为套件的 ADC 子板、而不是单独销售。

    您可以在下面找到 ADS131E08EVM 的光绘文件:

    e2e.ti.com/.../6527354_5F00_ADS13xE08_5F00_gerb_5F00_a.zip

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我看到了光绘文件(使用 Viewmate 光绘查看器查看)。 我在任何层中都没有看到电源/接地铜填充物。  《ADS131E08用户指南性能演示套件》中的图层图片也没有显示接地铜填充。 只是希望确保共享的光绘文件是最新的、并且可以用于 PCB 制造。

    此致、

    Girish   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    内部第1层是接地层。 内部第2层是电源平面。 这些是最新的光绘文件。

    请注意、在制造之前、您最终有责任确保准确性。  

    此致、

    Ryan