This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:1000SPS 的 SPI 时钟配置

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993276/ads1299-4-spi-clock-configuration-for-1000sps

器件型号:ADS1299-4

您好!

如何选择 SPI 外设频率以1000SPS 的速率与该芯片连接

我的主 MCU 能够以48MHz 的频率运行、但由于功率限制、我想为 SPI 时钟选择一个最佳值。

此致、

SABA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saba、

    感谢您发帖。

    有关数据检索所需的 SCLK 频率、请参阅数据表中的公式9。 请注意、这用于连续数据检索、而不会在数据采集之间发出任何其他设备命令。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回答。 我希望使用内部时钟(2.048MHz)以1000SPS 的速率使用此芯片。 根据公式、我需要一个120.234 kHz SCLK 以实现4通道24位分辨率输出。 由于我们处于原型设计阶段、因此我想获取您对此的反馈、因为我们将内部时钟作为主时钟。  

    谢谢、

    SABA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saba、

    使用内部时钟、最小 SCLK 频率计算是正确的。 我想强调的是、这是检索数据时无需在数据采集之间发出任何其他命令的最小 SCLK。 如果要检索数据并读取 DRDY 信号之间的寄存器值、则需要更快的 SCLK。   

    谢谢

    -TC