This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:TPL1401是否可用于 DAC43701等电源调节?

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, DAC43701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994429/tpl1401-can-tpl1401-be-used-for-power-supply-scaling-like-dac43701

器件型号:TPL1401
主题中讨论的其他器件: DAC43701

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 TPL1401对其新产品的 SMPS 输出电压进行调节。

 他们有如下问题。  请给我回复。  

 问:我们正在寻找具有 EEPROM 的 DAC、例如 DAC43701、用于电源调节。

   但 我们的产品不需要用于紧急事件的可编程波形生成功能和 GPI 输入引脚。  

   然后、我们找到 TPL1401。 我们的问题如下。

   TPL1401是否可用于电源调节、如 DAC43701数据表(版本号 SLASEY5)?

   我们在 TPL1401数据表(SNAS806版)中找不到此应用。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    是的、TPL1401可用于电源裕量调节 或输出电压调节。 该过程将与 DAC43701数据表中给出的过程非常相似、只是没有 GPI 引脚和压摆率控制等额外功能。  

    最棒的

    Katlynne Jones