This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5672:275Msps 和 FPGA

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994199/dac5672-275msps-and-fpga

器件型号:DAC5672
主题中讨论的其他器件:、 TSW1400EVM

大家好、团队、

我的客户在其设计中考虑了 DAC5672、但他们担心 FPGA 是否能够适当驱动输入接口(3.3V、275Mbps/引脚)。

其最低要求为250MSPS。

DAC5672的 Tsu 和 Th 为1ns、而250MHz 的 CLK 周期为4ns。 因此、TR/TF 要求将小于2ns。

客户认为、对于 FPGA 而言、3.3V/2ns 可能不是他们的第一印象。

他们将 FPGA 下方视为候选器件。

您是否认为 DAC5672可与以下 FPGA 配合使用以实现275Msps 或250Mbps 的运行、而不会出现任何问题?

  • Cyclone4 E (C8级)
  • Cyclone10 LP (C8级)
  • Artix7 (-2级)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    如果本帖子中提到的 FPGA 与 Altera EP4SGX70HF35C3N FPGA 具有相同的数据表规格、则它们应该正常工作。 这是 TSW1400EVM 使用的 FPGA、可与数据速率高达275Msps 的 DAC5672EVM 配合使用。 要考虑的其他注意事项是电路板布局。 我建议将 DAC 放置在尽可能靠近 FPGA 的位置、并可能添加串联阻尼电阻器以最大限度地减少任何反射或振铃。

    此致、

    Jim