This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:有关 AVDD/DVDD 电压和 I2C 通信电平的查询

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994320/ads7138-q1-inquiries-about-avdd-dvdd-voltage-and-i2c-communication-level

器件型号:ADS7138-Q1

您好、支持团队

客户正在使用 ADS7138-Q1开发产品。

我们希望在开发过程中了解 I2C 通信级别。

在下面的电路图中、它被设计为 AVDD=3.3V 和 DVDD=1.8V。

[原理图]

[ADS7138-Q1电气规格]

在设计的电压下工作时是否存在任何问题?

当 DVDD = 1.8V 输入时、I2C 通信电平是否存在任何问题?

(由于主机的通信电平为1.8V、因此其设计为 DVDD=1.8V。)

此外、请查看警报行的级别是否存在任何问题。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    ADS7138-Q1期望主机处理器在与 DVDD 电源设置为相同的逻辑电平下与 I2C 和警报引脚进行通信。  由于您要将 DVDD 电源设置为1.8V、因此您将在1.8V 时与器件通信、并且您也打算这样做。

    如果您使用 GPIO 引脚(GPIO0-GPIO7)作为数字输入或输出、它们将与 AVDD 电平(SCH 中为+3.3V)连接。