This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 打开 LDI 解串器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/992141/open-ldi-deserializer

主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1ALP

您好!

我们使用 的是 DS90UB948-Q1、数据速率高达3.4Gbps、 我们的示波器不足以运行眼图、您还有其他方法可以评估 FPD 链路的信号质量吗? 或某种裕度分析方法?

如果有、请提供详细信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、


    是的、您可以使用 我们的地图工具
    确保您已从 此处安装了最新的 ALP 工具、之后是配置文件更新程序、以便能够使用地图工具

    有关更多详细信息、请参阅 此 Thread 和 此 Thread。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我将尝试根据附件使用地图工具、另一个与此相关的小问题:

    当数据速率变得更高时、CML 端口不可用于测试信号?  我发现、当数据速率更高时、抖动会更加严重。

    PLL 设置为: II 型--环路带宽; 阻尼= 2; CR 带宽= pclk/15MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么您认为 CML 端口不可用于测试更高数据速率的信号?

    可以对 Port0或 Port1数据使用 CMLOUT,该端口的数据速率没有关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们已经测试了低于1.4Gbps、2.2Gbps 和3.4Gbps 的 CML 端口信号、因此抖动变得越来越大、但在 FPD 链路上使用相同的设置、不会在信号中产生如此大的抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供此 CML 测试图片、让您对我的问题有一个很好的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于使用 CMLOUT、抖动不会变大、而是由于频率更高。 这就是物理学!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、由于 CML OUT 的物理特性、它不能在较高频率下用于电流测试、我能理解吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、情况并非如此。

    您可以对任何数据速率使用 CMLOUT、但我想说的是、一旦您增加频率、它就会对抖动更敏感。 因此、这不是 CMLOUT 本身的物理特性、而是高频特性。

    buttonom line、如果 CMLOUT 上出现更多抖动、则表示信号抖动。 如果您使用 CMLOUT 进行测量或直接在电缆上进行测量、则会看到相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、948无法支持100MHz PCLK。 对于有限的电缆长度、它可以支持的最大频率为96MHz。

    此外、 由于器件内部 CMLOUT0和 CMLOUT1之间的内部布线差异、与 CMLOUT0相比、CMLOUT1监视器的性能可能会显著下降、尤其是在高 PCLK 频率下。 这并不一定表示真正的通道性能有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 CML 端口的信息、我还注意到 CMLOUT0和 CMLOUT1在测量方面的差异;

    正确、100MHz 对于948无效、我将在测试中纠正这一点;

    但对于抖动、很抱歉、我的描述不够清晰、实际上、我在 CMLOUT 上和直接在电缆上进行了测量、但发现了明显的差异;

    分享以下图片、这些图片是电缆的测试结果、无论设备的带宽限制如何、都可以知道:

    1) 1) CMLOUT 在同一设置下无法获得相同的性能;

    2) 948芯片正在发挥重要作用、电缆的冲击除外;

    3) 3) PCB 布线对其几乎没有影响。

    基于这些结果、这就是我在测试 CMLPORT 时需要考虑的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    在 CMLOUT 和不使用 DES 的情况下、看到不同的结果是正常的。 DES 具有内部电路和阻断功能、可均衡和清理回波。 此外、CMLOUT 驱动器与普通 FPD-Link 驱动器不同、因此您在 CMLOUT 测量的眼图与原始信号不同。

    最后、此 CMLOUT 使您可以测量眼图、以查看您的信号和链路是否正常。 但它不会为您提供"真实"的信号规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您的评论与我对 CMLPORT 的假设保持一致、我认为这对我来说很清楚、谢谢!

    我们更关注原始信号、因此我的最后一个问题是:

    因为我们只能测量948引脚上的 DES 信号、所以 可以直接观察到内部电路和块对等的影响?  我一直认为在芯片外部无法观察到这种影响、请纠正我的观点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您在 DES 的输入端进行测量、您将不会看到均衡器和回波抵消器电路的影响、但您将在视频信号顶部看到反向通道。 因此、如果您只想测量正向通道信号(视频信号)、则需要关闭 DES 上的反向通道。

    您可以通过写入寄存器0x63[1]=1来关闭反向通道