This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90100:LMP90100 2 RTD CONNECTİON

Guru**** 1374810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90100, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993320/lmp90100-lmp90100-2-rtd-connect-on

器件型号:LMP90100
主题中讨论的其他器件: ADS124S08
我想​​使用 LMP90100 AFE 软件从2个 RTD 中读取值。 但它无法将电流源作为两个不同的通道进行分离。 如果我在 LMP90100数据表中使用1个电流源进行其他连接、例如3线 RTD、我可以提供测量吗?
谢谢 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ASSA、

    LMP90100 EVM 和软件不适用于所有不同的 RTD 配置。 应该可以将两个 RTD 反激式连接到电路板、但遗憾的是、这不适用于软件。

    抱歉、我不理解关于使用1x IDAC 的3线 RTD 的第二个问题。 您是否在问使用 EVM 是否可以实现这一点? 只需禁用 IEXC2 (移除 JP11上的相应跳线)、您就可以实现此目的。 您还必须在 JP11上的 VIN1和 VIN6之间进行第二次测量。 同样、EVM 并未真正针对此进行设置(将两次测量背对背并计算差值)、因此您需要使用自己的软件进行此 RTD 配置。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我的问题完全如下:我想使用三线制2 RTD 进行测量。 我没有使用开发卡、而是只集成了 LMP90100。 我提供了两个相同的连接、如 LMP90100数据表中的典型应用10.2.2。 如何设置? 我还有一个问题。 在 LMP90100页面上的示例代码中、仅提供了写入和读取寄存器值的示例、但我找不到用于感知从 ADC 通道接收到的数据的示例代码。 您能帮助解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ASSA、

    感谢您的澄清。 您是否想使用 LMP90100测量两个三线 RTD? 如果是、我可以向您介绍 RTD 指导手册、了解如何将多个3线 RTD 连接到 ADC。 您可以对其进行修改以适应 LMP90100: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf。 具体查看第31页的第2.10节。

    本节还提供了伪代码、用于说明如何配置 ADC 以进行3线 RTD 测量、以及如何将 ADC 的输出代码转换为温度。 您应该能够将此信息转换为可行的代码。

    我还想指出 是、如果您仍然可以选择升级到其他 ADC、ADS124S08是 LMP90100的下一代版本。 ADS124S08具有更多功能、更多通道、更快的数据速率、更低的功耗、更低的噪声、 与 LMP90100相比、具有更好的直流性能、更小的尺寸和类似的成本。 如果可以、您应该考虑在该设计中使用 ADS124S08、以及在未来的任何设计中使用 ADS124S08。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的帮助。此回答对我有所帮助。

    此致、