This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:有关 ADS1292ECG-FE 的查询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292ECG-FE, ADS1292, ADS1292RECG-FE, ADS1192, ADS1292R, ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993923/ads1292ecg-fe-inquiries-about-ads1292ecg-fe

器件型号:ADS1292ECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1291ADS1292ADS1292RECG-FEADS1192ADS1292RADS1191

您好、TI 专家。

我目前正在使用 ADS1291IPBS。

我询问 ADS1292IPBS 是否可以并行使用。

1.如果您选中 ADS1291和 ADS1292、则会显示 EVM 套件(ADS1292ECG-FE)。 EVM 套件是否共享?

2.如果是、在 EVM 套件中使用 ADS1291和 ADS1292时 UI 工具是否相同?

网络上有两个 EVM 套件:'ADS1292ECG-FE'和'ADS1292RECG-FE'。 有什么区别?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    感谢您发帖。

    是的、如果系统需要更多通道、则可以并联使用 ADS1292。 当系统中使用多个器件时、请参阅数据表中的第8.3.9节(多器件配置)。

    ADS1292ECG-FE 可用于评估 ADS1292、ADS1292R、ADS1291、ADS1192和 ADS1191器件。  

    2.是的、EVM 使用相同的 GUI。

     ADS1292RECG-FE 允许设计人员使用完全集成的呼吸阻抗测量电路来评估 ADS1292R。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT

    感谢您的快速响应。
    这很有帮助。