This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:5V 电源供电问题

Guru**** 2970210 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993534/dac80501-issues-powering-with-5v

器件型号:DAC80501

尊敬的 TI:

我们的新设计使用 DAC80501、我们更愿意在 SPI 上以0-5V 的输出进行操作。  但是、当使用稳压5V 电源(通过示波器确认稳定)为其供电时、我们无法与其通信(似乎没有任何命令效果;这些命令在3.3V 时发送)。  在没有对系统进行其他更改的情况下将 DAC 的电源(VDD)切换为3.3V 可实现我们所期望的一切运行;我们可以通过 SPI 控制 DAC 输出电压。  您是否知道为什么在5V 电压下运行会导致问题、而3.3V 工作正常?  虽然我们可以为 VDD 提供3.3V 电压、但我们更喜欢在5V 电压下运行。  我还提供了电路相关部分的快照、以防有所帮助。

提前感谢您为我们提供的任何建议!

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne 将在明天查看这个问题。  谢谢1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我有几个问题要问您。

    1. 您能否 提供 SPI 写入序列的示波器截图?
    2. 您的运行时钟速度是多少?
    3. 要开始小电平、您能否在监测 VREFFIO 引脚时尝试禁用并启用5V 电源的内部基准(CONFIG 寄存器中的 REF_PWDWN 位)以查看是否有任何更改?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的回答。 我已为 REFIO POWERDOWN 命令以及设置输出电压附加了 SPI 通信示波器快照。 这些示例以1MHz 运行、如果器件由3.3V 与5V 供电、则看起来完全相同(这些示例都是在5V 供电时获取的)。 另请注意的是、当由任一电源供电时、REFIO 引脚会正确响应;只有 VOUT 在由5V 电源供电时不工作。  

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您分享示波器快照! 知道基准正在响应是很好的。 使用3.3V 和5V 电源时、如何设置 REF-DIV 和 BUF-GAIN 位? 如果 REF-DIV 被设定为0、那么 对于一个5V 电源、2.5V 内部基准恰好在基准最大值上。 当使用一个3.3V 电源和内部基准电压时、REF-DIV 也应该被设定为1。 如果 VDD 和基准之间没有足够的余量、基准缓冲器将关闭、DAC 输出将变为0V。 我想知道这是不是在这里发生的。 如果您将 REF-DIV 设定为0 (缺省值)、是否有可能将电源电压提升至略高于5V 以查看这是否有任何影响?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Katlynne! 这确实是问题所在。  我使用的是默认设置(REF_DIV 和 BUF_GAIN = 0)。 将这两个值都更改为1可使芯片在5V 电压下运行、而不会出现余量问题、方法是将基准电压减半、BUF 增益将输出提升回其补偿位置。 我很高兴我们可以在软件中修复此问题、而不必更改电路板设计。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    很高兴听到! 如果您需要任何进一步的支持、请联系我们。  

    最棒的

    Katlynne Jones