This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 获取有关设计多参数患者监护仪系统模拟前端的信息

Guru**** 2965970 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, EK-TM4C123GXL, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994011/get-informations-about-designing-multi-parameter-patient-monitor-system-analog-front-end

主题中讨论的其他器件:ADS1293EVM、 EK-TM4C123GXL、 LMT70EVM

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • ADS1293EVM
  • TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL
  • LMT70EVM (温度传感器)

通过导航到您的德州仪器(TI)网站并在之前查看过各种科学论文后、我未能找到符合我的论文要求的确切设备。 但是,当我查看贵公司提供的名为‘’医疗应用指南–SLYB108h’’的技术文档时,我注意到151的第12页中的“模拟前端”中有一个参考,如所附图片所示:

因此、由于我尚未找到能够同时执行和支持所有相关功能和测量的模拟前端、 我希望您为我提供宝贵的指导 、以便为我提供最合适的模拟前端、使其能够支持和监控我之前描述的所需生物医学参数(体温、血压、血氧饱和度和 ECG)。

 

请访问 Regardse2e.ti.com/.../Extracted-pages-from-Medical-Applications-Guide_2D00_slyb108h.pdf

Sotiris Katsimentes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sotirios、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    感谢您有兴趣为您的研究选择 TI 生物传感 AFE。 您正在使用医疗应用指南查找适合您项目的 AFE。 我们目前没有能够获取您列出的所有生物医学参数的单个 AFE。 请参阅下面的生物传感 AFE 链接、了解支持心电图(ECG)和光体积描记(PPG)功能的最新 AFE。

    生物传感 AFE

    应用指南第9页还介绍了哪些设备可用于血压监测。 有关温度感应器件产品系列的更多信息、请参阅下面的温度传感器链接。 您可以在该链接中找到许多有用的材料、这些材料可指导您进行体温测量。

    温度传感器

    我希望这对您的系统设计有所帮助

    谢谢

    -TC