This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:模拟电源电压要求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994031/ads1292r-analog-supply-voltage-requirement

器件型号:ADS1292R

模拟电源电压的额定电压为2.7V 最小值、5.25V 最大值 数据表似乎建议5.0V。

是否有比其他电压更有利的电压? 在我看来、更高的电压可能具有更好的抗噪性能...只是猜测一下。

提前感谢

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    欢迎来到 E2E 论坛!!  

    ADS1292R 具有灵活的模拟电源电压、可满足系统的不同设计要求。 此器件的典型系统电压为3V 或5V。 在5V 模拟电源下运行器件将允许使用4V 内部基准电压、这将增加器件的动态范围(DR)。 有关使用3V 和5V 模拟电源电压的器件 DR 性能、请参阅数据表中的表1-8。 列出了所有数据表电气规格、其中模拟电源电压(AVDD-AVSS)为3V。    

    谢谢

    -TC