This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC902:请推荐使用 TI 器件来替代 AD9744和 AD5445

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5672A, DAC904, DAC2932, DAC7821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993919/dac902-please-recommend-ti-device-to-replace-ad9744-and-ad5445

器件型号:DAC902
主题中讨论的其他器件:DAC5672ADAC904DAC2932DAC7821

您好专家、

您能否推荐使用 TI 器件替代 AD9744和 AD5445? 谢谢!

此致、

进行了比较  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    AD9744最接近的替代产品是 DAC904 (较低性能)或 DAC5672A (较高性能)。

    AD5445具有20MSPS 的 SPI 接口、我们没有确切的比较器件。 我所提供的最接近的是具有并行 CMOS 接口的 DAC2932。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    对于 AD5445、我们是否有  SPI 接口 DAC、即使更新速率较低、也可以替代竞争对手? 谢谢!

    此致、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiandong、

    了解一下 DAC7821。

    此致、

    Jim