This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:这是单端 ADC 还是差动 ADC?

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993986/ads8668-is-this-a-single-ended-adc-or-a-differential-adc

器件型号:ADS8668

你(们)好

我的客户询问 ADS8668是单端 ADC 还是差分 ADC。

我看到它是单端写入的、ADS8668的输入完全符合描述、但内部 ADC 的输入是全差动的、这让我有点困惑。

从技术 角度而言、这是单端 ADC 还是全差分 ADC?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    ADS8668是一款单端输入 ADC、不能直接支持差分输入信号、但我们确实提供了一些解决方案来支持具有多通道输入的差分输入。 我将与您离线联系、首先了解客户的要求。

    此致、

    戴尔