This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:如何在2级电源中使用。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993839/tx7332-how-to-use-in-2-level-power-supply

器件型号:TX7332

我想将 TX7332与2级电源配合使用。

电源电压值 为40V 和0V。

我认为该器件无法将 AVDDM_HV 的引脚连接到 GND。

我可以让 AVDDM_HV 的引脚保持断开状态吗?

是否可以在2级脉冲发生器中使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于器件 TX7332受到选择性披露、我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?