This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:估算电压检测应用中的误差

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/994071/amc1306e25-estimate-the-error-in-voltage-sense-application

器件型号:AMC1306E25
主题中讨论的其他器件:AMC1336AMC1306M05

你(们)好。

我知道 AMC1306的输入阻抗很小、因此我将提升 AMC1336以进行总线电压检测。 但我想确认 AMC1306的错误级别。 在评估 AMC1306设计时、分压电阻为1Mohm 和1k Ω、AINN 的串联电阻为1k Ω。 待测量的总线电压为61V DC。 我看到、在测试结果中、8位 LSB 是误差级别。 我不知道该错误级别对于 AMC1306本身是否正确。 我将检查此项以确认此设计中除 AMC1306本身之外是否还有其他大误差源、以便我可以转到 P2P、将其替换为 AMC1336。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    根据61V DC、1Mohm R1和1kohm R3、我假设您使用的是50mV 版本的器件?

    您似乎也在实施 R3的电阻来补偿低输入阻抗。  

    在本例中、将 AMC1336升级到 AMC1306M05是正确的选择、因为您有一个尝试测量的高阻抗节点。  

    我将在离线时与您联系、以了解更多详细信息。