This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052:关于 ADC128S052的输入电容器。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993790/adc128s052-about-the-input-capacitor-of-adc128s052

器件型号:ADC128S052

我采用了您的 ADC128S052CMTX/NOPB、但当我检查获取的 AD 值时、发现波动很大(大约±3%)。
检查情况后、ADC128S052CMTX/NOPB 的数据表建议将1uF + 0.1uF 作为输入电容器、因此它作为输入电容器安装、但所采用的基准电源取决于此负载容量、它正在振荡。
最好更改参考电源、但由于我们已经制造了电路板、因此我们正在考虑是否可以通过更改常数来支持该电源。
作为测试、当我移除电容器时、振荡停止、但在 AD 转换的时序上出现噪声。
因此、当仅使用0.1uF 时、没有振荡或噪声、并且 AD 值没有波动。
此外、当0.1uF 更改为0.01uF 时、会出现峰值噪声等噪声、但 AD 值不会波动。
即使输入电容变小、AD 值也不受影响。 有问题吗?

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    我怀疑您正在讨论引脚 VA 上 ADS128S052的旁路电容器建议。  该电源电压也用作 ADC 的基准。  如果施加1uF 负载时此电压发生振荡、我怀疑问题是您提到的 VA 源。  您是否使用线性或开关稳压器为 ADS128S052提供 VA 电源?  

    如果您对转换结果感到满意、仅在 VA 上使用0.1uF 旁路电容器、这很好-您不会损坏 ADC。  但是、您可能会在不同的生产批次中看到不同的结果。  您应该考虑固定电源。