大家好! 有人可以提供帮助吗? 我使用的是 ADS1263 EVM 子卡。
我可以成功地从寄存器进行回写和回读。 但是当我读取 ADC 值时,包括 状态和校验和在内的所有6个字节都为0!
我选择了脉冲转换模式。 启动信号为每2ms 一次。 (通道1)
DRDY 在启动1.2ms 后变为低电平。 (通道2)
然后、我一次读取6个数据字节、但全部为0。 (通道3是 SCK、通道4是 DOUT)
我以前就明白了。 如上所述、一天失败。 我更换了 ADS1263。 保持不变。 可能是我不小心在软件中犯了一些错误、但寄存器值是相同的。 似乎不是软件问题。
当时钟选择开关位于 XTAL 侧时、我发现无法读回寄存器。 我在引脚15和晶振引脚上探测到、没有发现振荡。
然后、我切换到使用内部振荡器、其工作方式如上所述。 这是原因吗? 还是另一个问题?
感谢您帮助我解决这些问题。 谢谢!